Vista de Axisxx
Utilice Axis para ver o configurar un eje específico del dispositivo.
Ejemplo de vista Axisxx

La vista Axisxx incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Step Angle (Steps per Revolution) | Determina el ángulo de movimiento para cada paso que da el motor.
| |||||||||
Motor Current | Especifica la corriente continua que se suministra al motor cuando está en movimiento. Los valores válidos son de 0,1 a 4,0 A. | |||||||||
Hold Current Percentage | Especifica el porcentaje de corriente del motor que se aplica para mantener el par de retención mientras el eje está inmóvil. Los valores válidos son 0 a 100% | |||||||||
Microsteps | Determina el número de micropasos que equivale a un paso completo del motor. Los valores válidos son 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256. | |||||||||
Velocity Profile | Determina el perfil de velocidad que se utilizará para los comandos de movimiento.
| |||||||||
Maximum Speed | Especifica la velocidad máxima a la que se permite mover el eje. Si el comando de velocidad excede la velocidad máxima, la velocidad real se limita a la velocidad máxima y I.Axisxx.OverspeedAlarm se establece en 1. El valor está en unidades de medición por segundo. | |||||||||
Jog Acceleration | Especifica la tasa de cambio de la velocidad para el comando Jog. El valor está en unidades de medición por segundo 2 . | |||||||||
Engineering Units | Especifica la unidad de medida para la posición o la distancia. Los valores válidos son cadenas de texto. La cadena se utiliza en los siguientes campos:
| |||||||||
Engineering Units Per Revolution | Especifica el número de unidades de ingeniería por revolución. El módulo utiliza este valor para convertir los parámetros de posición, velocidad y aceleración entre revoluciones y unidades de medición. | |||||||||
Recalculate Units | Cuando se cambian las Unidades de Ingeniería por Revolución, use este botón para recalcular automáticamente los valores de estos parámetros de configuración:
| |||||||||
Invert Direction | Especifica si se debe invertir la dirección lógica del motor para compensar diferencias de instalación u orientación mecánica.
| |||||||||
Diagnostics | Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico. |
Axisxx Diagnósticos
Para ver el diagnóstico de Axisxx, seleccione Diagnostics en la vista Axes o Axisxx.
Ejemplo de Axisxx Diagnostics

Entregue su opinión