Vista Axisxx – Brake

Utilice Axisxx – Brake para ver o configurar los parámetros de frenado del eje correspondiente.
Ejemplo de la vista Axisxx – Brake
La vista Axisxx – Brake incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Disengage Delay Time
Especifica el tiempo de retardo desde que se activa la alimentación del eje hasta que se libera el freno.
Los valores válidos son de 0 a 1000 ms.
Engage Delay Time
Especifica el tiempo de retardo desde que se apaga la alimentación del eje hasta que se aplica el freno.
Los valores válidos son de 0 a 1000 ms.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal