Cómo establecer los derechos de permisos
Una vez que haya
invitado a un usuario a unirse a su organización y haya establecido roles de dominio
, puede establecer derechos de permisos de usuario.
OBSERVACIÓN:
Consulte Crear una organización y un dominio y Roles de dominio y grupos de dominio para obtener más información sobre este tema.
- En, seleccione .FactoryTalk® Remote Access™Manager
- En el panel izquierdo, seleccione la carpeta o el dispositivo para el que desea establecer los permisos de usuario y, a continuación, acceda a la secciónPermisosdel panel derecho.
- Si el usuario para el que desea establecer permisos no aparece en la secciónPermisos, agréguelo. Para ello, haga clic en el icono más en un círculo en la parte superior derecha del panel.
- Seleccione el usuario o grupo y expanda la secciónOperaciones con permiso.
- Permita o deniegue permisos según sea necesario.
Administración | Permite gestionar las operaciones relacionadas con la organización del dominio en lo que se refiere a carpetas y control de acceso. | |
Acceder a cuentas de usuario | Permite el acceso a los perfiles de usuario definidos en las rutas y subrutas de carpetas para las que se concede el permiso. | |
Administrar cuentas de usuario | Permite asignar permisos y crear, editar y eliminar cuentas de usuario. | |
Administrar carpetas | Permite crear, editar, mover y eliminar carpetas. | |
Ver auditoría de conexiones | Permite acceder al registro de conexiones. | |
Ver auditoría de operaciones | Permite acceder al registro de administración. | |
Seguridad de la red | Le permite administrar la configuración del firewall. | |
Instalador de dispositivos | Le permite administrar dispositivos dentro de un dominio específico. | |
Acceso interactivo | Le permite interactuar con el dispositivo remoto como visor y/o con derechos de lectura y escritura. | |
Ver el escritorio | Únicamente permite ver el Escritorio remoto , sin realizar ninguna interacción. | |
Interactuar con el escritorio | Permite una interacción completa con el Escritorio remoto . | |
Acceso a la red (VPN) | Permite activar VPN y el acceso a subredes. El acceso a subredes se puede filtrar mediante la aplicación de políticas de firewall. | |
Paso a través (serie + USB) | Permite utilizar una función de paso serie (esta opción está sujeta a la activación de la VPN). | |
Leer archivos remotos | Permite leer archivos desde el sistema remoto a través de la sección Explorador de la herramienta Acceso interactivo . | |
Escribir archivos remotos | Le permite escribir archivos en los sistemas remotos a través de la sección Explorador de la herramienta Acceso interactivo . | |
Chat | Permite usar el chat a través de la sección Escritorio remoto en la herramienta Acceso interactivo . | |
Sistema y procesos | Le permite acceder al visor de procesos remotos y posiblemente reiniciarlos si es necesario a través del botón Finalizar proceso de la herramienta Acceso interactivo . | |
Entregue su opinión