Roles de dominio y grupos de dominio
Al crear un nuevo dominio, solo se crea automáticamente un grupo
Admin
bloqueado. Los usuarios recién creados o los usuarios invitados a unirse a una organización pertenecen a la carpeta raíz del dominio.
OBSERVACIÓN:
El grupo
Admin
tiene permisos completos en todos los recursos del dominio.Al ser un grupo bloqueado, el grupo
Admin
tiene varias restricciones:- No puede mover un grupo bloqueado desde una carpeta raíz.
- No puede modificar los permisos de un grupos bloqueado.
- No puede editar el nombre de un grupo bloqueado.
- Ningún otro grupo puede compartir el nombre del grupo bloqueado.
- No puede agregar usuarios a un grupo bloqueado ni eliminarlos de él. Puede hacerlo en FactoryTalk Hub, y la modificación se reflejará automáticamente en FactoryTalk Remote Access Manager.
Otros grupos de dominio
Los usuarios que anteriormente pertenecían al grupo
Propietario
en FactoryTalk Hub se mueven al grupo Administrador
.Los usuarios que anteriormente pertenecían al grupo
Administrador
en FactoryTalk Hub se mueven al grupo Admin
.Los usuarios que anteriormente pertenecían a los grupos
Colaborador
y Administrador de facturación
en FactoryTalk Hub se mueven a la carpeta raíz del dominio.Grupo de usuarios en FactoryTalk Hub | Grupo de usuarios convertido en FactoryTalk Remote Access Manager | Notas |
|---|---|---|
Propietario | Administrador | Los usuarios administradores tienen permisos completos en todos los recursos del dominio |
Administrador | Administrador | Los usuarios administradores tienen permisos completos en todos los recursos del dominio |
Administrador de facturación | Sin grupo, pertenece a la carpeta raíz del dominio | Los administradores pueden asignar roles y privilegios definidos al Administrador de facturación dentro de la organización. Los permisos de Administrador de facturación se pueden cambiar. |
Colaborador | Sin grupo, pertenece a la carpeta raíz del dominio | Los administradores pueden asignar roles y privilegios definidos a los colaboradores dentro de la organización. Los permisos de los colaboradores se pueden cambiar. |
Una vez que haya invitado a usuarios a su organización, puede personalizar sus permisos.
OBSERVACIÓN:
Consulte Permisos de usuario de dominio para obtener más información sobre este tema.
Cuentas de usuario por tiempo limitado
Para cada cuenta de usuario, puede definir una
Fecha de caducidad
para determinar la fecha de desactivación de la cuenta. Se rechazará cualquier intento de conexión con la cuenta caducada una vez que haya pasado la fecha de caducidad. La cuenta no se eliminará y la contraseña no se invalidará, sin embargo, no se podrá acceder a la cuenta hasta que se reactive la cuenta.Solo los usuarios con permisos de
Admin
o Administrar cuentas de usuario
pueden definir o modificar la Fecha de caducidad
de una cuenta de usuario.Entregue su opinión