Buscar
FactoryTalk Remote Access - Ayuda
Administrar dominios y entidades relacionadas
En esta sección se describen los perfiles de dominio y se explica cómo crearlos y cómo conceder permisos de la forma necesaria.
Actividades de la organización
Roles de dominio y grupos de dominio
Permisos de usuario de dominio
Crear una subcarpeta de dominio
Creación de grupos
Registro del dispositivo en un dominio
Traslado y eliminación de dispositivos
Registro de Runtime
Invitar a usuarios a un dispositivo
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.
Normal