Crear un botón que agregue datos aleatorios

Crear un botón que agregue datos aleatorios

Cree un botón que desencadene la generación de cadenas aleatorias que rellenen el cuadro de lista filtrable.
  1. Cree un botón:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
      Edit
      y escriba
      GenerateRandomStringsButton
      .
  2. Configure el botón:
    1. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Generate Random Data
      .
    2. Al lado de
      Evento MouseClick
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      ProjectName
      NetLogic
      GenerateRandomStrings
      RunQuery
      .
    3. Junto a
      Evento MouseClick
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      RandomDataListBox
      Actualizar
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal