Crear una base de datos ODBC

Cree un objeto de base de datos que recopile datos de un servidor SQL o un servidor MySQL.
Requisitos previos
Para conectarse a una base de datos ODBC desde dispositivos
Windows®
:
  1. Para crear una base de datos ODBC:
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Almacenes de datos
    y seleccione
    Base de datos ODBC
    .
  3. En
    Propiedades
    , en
    Tipo de DBMS
    , seleccione el tipo de servidor de base de datos.
  4. En
    Propiedades
    , rellene:
    • Tipo de DBMS
      SQL Server
      o
      MySQL
      .
    • (Opcional)
      DSN
      (nombre de origen de datos). Aplicable solo a los dispositivos
      Windows
      .
      IMPORTANTE:
      Si se especifica, el DSN proporciona automáticamente las propiedades de conexión de ODBC.
      No puede sobrescribir las propiedades de DSN rellenando manualmente los campos
      Servidor
      ,
      Puerto TCP
      ,
      Base de datos
      ,
      Nombre de usuario
      y
      Contraseña
      .
    • Servidor
      . Dirección IP o nombre de host del servidor de base de datos.
    • Puerto TCP
      . Puerto TCP del servidor de base de datos.
      OBSERVACIÓN: El valor 0 predeterminado se resuelve como 1433 para servidores SQL y como 3306 para servidores MySQL.
    • Base de datos
      . Nombre de la base de datos en el servidor de base de datos.
      CONSEJO: Proporcionar el nombre de la base de datos es opcional si el nombre de la base de datos se especifica en el conector de ODBC.
    • Nombre de usuario
      . Nombre del usuario que puede acceder a la base de datos.
    • Contraseña
      . Contraseña del usuario que puede acceder a la base de datos.
(Opcional) Configure la estructura de la base de datos. Consulte Configurar una tabla de bases de datos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal