Configurar una tabla de bases de datos

Puede configurar manualmente una estructura de base de datos y rellenarla con métodos NetLogic o utilizando un cliente OPC UA.
  1. Para configurar una tabla de bases de datos
  2. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto
    Base de datos
    .
  3. En
    Propiedades
    , junto a
    Tablas
    , seleccione
    Add
    para agregar una tabla de base de datos.
  4. Junto a
    Columnas
    , seleccione
    Add
    para crear una columna de tabla.
  5. (Opcional) Para cambiar el tipo de datos del valor de columna, junto a
    Columna
    #
    , seleccione
    BaseDataType
    y seleccione un tipo de datos diferente.
  6. Introduzca un valor de
    Columna
    #
    o cree un vínculo dinámico.
  7. (Opcional) Para cambiar el nombre de la columna. pase el cursor sobre
    Columna
    #
    , seleccione
    Edit
    e introduzca un nombre personalizado.
  8. Si utiliza una base de datos incrustada, establezca
    Límite de registro
    .
    • La propiedad
      Límite de registro
      solo surte efecto si hay al menos una columna en la tabla denominada
      Timestamp
      o
      Time
      y tiene el tipo de datos
      DateTime
      .
      CONSEJO: Las columnas
      Timestamp
      o
      Time
      se agregan automáticamente a la tabla si utiliza una base de datos para almacenar datos de un registrador.
    • El valor mínimo de
      Límite de registro
      es
      1000
      .
    En tiempo de ejecución, cualquier registro que supere el límite de registro se elimina.
    IMPORTANTE: Los registros se eliminan cuando superan un umbral equivalente al
    0.1%
    del valor de límite. Por ejemplo, si
    Límite de registro
    está establecido en
    10000
    , cuando se alcanzan los
    10010
    registros, los
    10
    registros más antiguos se eliminarán automáticamente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal