Base de datos

Un objeto de base de datos representa una base de datos incrustada en el proyecto o una base de datos externa.
Puede leer y escribir en una base de datos a través de:
  • Consultas SQL estándar
  • Métodos OPC UA expuestos por el objeto

Tipos de bases de datos disponibles

Objeto
Descripción
Base de datos incrustada
Un objeto que representa una base de datos SQLite interna al proyecto en tiempo de ejecución. Por lo general, se utiliza un objeto de base de datos incrustada para gestionar los datos que admiten otros objetos en
FTOptixApplication
.
Una base de datos incrustada no tiene límites de lectura/escritura.
CONSEJO: El número máximo de columnas de la tabla es 2000.
Base de datos ODBC
Un objeto que representa una base de datos local o remota compatible con el protocolo ODBC (Conectividad abierta de bases de datos). Puede utilizar ODBC para consultar o completar una base de datos remota conservada con otros sistemas que contienen datos del proyecto.
Según la política de administración de acceso de una base de datos externa, la base de datos externa puede tener límites de lectura/escritura.

Uso de bases de datos

Ejemplos de objetos que pueden leer y escribir en una base de datos.
Objeto
Interacción de la base de datos
Cuadrícula de datos
Consulte una base de datos para obtener datos que se muestren en tiempo de ejecución. Por ejemplo, muestre los registros de la base de datos de una fecha específica en una cuadrícula de datos.
Lista
Selección desplegable
Gráfico de tendencia
Registrador de datos
Almacenar datos
Registrador de eventos
Esquema de receta
Almacenar y leer datos
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal