Actualizaciones automáticas de referencias para variables globales
Cuando se cambia el nombre de una variable global en el proyecto
Micro800
, las referencias a la variable global se actualizan automáticamente con el nuevo nombre de variable.Los cambios automáticos de nombre se reflejan en las referencias a las variables globales en:
- Unidades de organización del programa (POU) de diagrama de lógica de escalera
- POU de diagrama de bloque de funciones
- POU de texto estructurado
- Bloques de funciones definidas por el usuario (UDFB) en POU
- Funciones definidas por el usuario (UDF) en POU
- Configuraciones del controlador
- Mapeado Modbus (controladoresMicro820L20E,Micro850L50E yMicro870L70E)
- Mapeado MicroLogix (controladoresMicro850L50E yMicro870L70E)
- Mapeado DNP3 (controladores 2080-L70E-24QBBN y 2080-L70E-24QWBN)
- Registro de datos (controladoresMicro820L20E)
- Receta (controladoresMicro820L20E)
Después de cambiar el nombre de una variable global:
- Las referencias a la variable se actualizan con el nuevo nombre.
- En una POU, un UDFB o una UDF que no estén abiertos ni protegidos por contraseña, el editor asociado se abre automáticamente para mostrar el cambio de nombre de la variable.
- La página de configuración deMicro800y el cuadro de diálogoProtección de datosno se abren automáticamente. Ábralos manualmente para verificar el cambio de nombre.
- En una POU, un UDFB o una UDF protegidos por contraseña en el proyecto, aparece un mensaje que indica que no todas las referencias de variables se actualizaron con el nuevo nombre.
Entregue su opinión