Cambiar el nombre de una variable

Utilice la cuadrícula de variables para cambiar el nombre de una variable existente. Las variables que aparecen atenuadas, como las variables del sistema y de E/S, son de solo lectura.
Después de cambiar el nombre de una variable, las referencias a las variables globales o locales se actualizan para reflejar el nuevo nombre. Para ver la información de contacto, consulte Actualizaciones automáticas de referencias para variables globales.
Requisitos previos
  • El controlador está sin conexión.
Para cambiar el nombre de una variable
  1. Abra la cuadrícula de variables globales o locales.
  2. Haga doble clic en el nombre de la variable, escriba el nuevo nombre de la variable y, a continuación, seleccione
    Intro
    .
    CONSEJO:
    Para deshacer o rehacer una operación de cambio de nombre, utilice el menú
    Deshacer
    y
    Rehacer
    del menú
    Editar
    .
  3. En el menú
    Archivo
    , seleccione
    Guardar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal