Agregar una variable, una referencia de entrada o una referencia de salida

Las variables, referencias de entrada y referencias de salida son puntos de conexión que el bloque de funciones usa para realizar sus operaciones.
  • Las variables son puntos de conexión para variables de entrada y salida.
  • Las referencias de entrada son puntos de conexión para variables de entrada.
  • Las referencias de salida son puntos de conexión para variables de salida.
Para agregar una variable, una referencia de entrada o una referencia de salida a un programa de FBD
  1. En la
    Caja de herramientas
    , arrastre uno de los siguientes objetos a una ubicación válida:
    • Botón Agregar variable para una variable.
    • Botón de referencia de entrada para una referencia de entrada.
    • Botón de referencia de salida para una referencia de salida.
  2. Asigne una variable realizando una de las siguientes acciones:
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal