Instrucciones de cadena ASCII
Use las instrucciones de cadena ASCII para modificar una secuencia de símbolos que se eligen a partir de un conjunto o alfabeto para cambiar el estado de la salida. Para leer correctamente cadenas de entrada que contienen caracteres especiales, introduzca los caracteres de la cadena una vez que esté en línea el programa que contiene la instancia del bloque de funciones.
Instrucción | Descripción |
|---|---|
Devuelve el código ASCII de los caracteres en una cadena. Carácter -> código ASCII. | |
Devuelve una cadena de un carácter para un código ASCII. Código ASCII -> carácter. | |
Elimina caracteres de una cadena. | |
Busca y proporciona la posición de subcadenas en cadenas. | |
Inserta subcadenas en posiciones definidas por el usuario en cadenas. | |
Extrae caracteres de la parte izquierda de una cadena de caracteres. | |
Extrae caracteres del centro de una cadena. | |
Calcula la longitud de una cadena. | |
Reemplaza partes de una cadena con nuevos conjuntos de caracteres. | |
Extrae caracteres de la parte derecha de una cadena de caracteres. |
Entregue su opinión