MLEN (longitud de cadena)

La instrucción MLEN calcula la longitud de una cadena.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
MLEN
MLEN
Parámetros de MLEN
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Habilitar instrucción.
  • CIERTO: Calcula la longitud de cadena.
  • FALSO: Sin operación.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
STRING
Cualquier cadena
MLEN
Salida
DINT
Número de caracteres en la cadena IN.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de MLEN

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MLEN
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MLEN
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MLEN
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MLEN
Ejemplo de texto estructurado MLEN
Ejemplo de texto estructurado MLEN
(* ST Equivalence: *) nbchar := MLEN (complete_string); If (nbchar < 3) Then Return; End_if; prefix := LEFT (complete_string, 3); (* this program extracts the 3 characters on the left of the string and puts the result in the prefix string variable. Nothing is done if the string length is less than 3 characters *)
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal