CHAR (código ASCII a carácter de cadena)
La instrucción CHAR devuelve una cadena de un carácter para un código ASCII. Código ASCII -> carácter.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
CHAR

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitar instrucción.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Code | Entrada | DINT | Código ASCII en el conjunto a [0 .. 255]. |
CHAR | Salida | STRING | Cadena de un carácter. El carácter tiene el código ASCII proporcionado en el código de entrada. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de CHAR
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones CHAR

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera CHAR

Ejemplo de texto estructurado CHAR

(* ST Equivalence: *) Display := CHAR ( value + 48 ); (* value is in set [0..9] *) (* 48 is the ascii code of '0' *) (* result is one character string from '0' to '9' *)
Resultados

Entregue su opinión