MC_ReadBoolParameter (parámetro BOOL de lectura de control de movimiento)
La instrucción MC_ReadBoolParameter devuelve el valor de un parámetro específico del proveedor de tipo BOOL.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L50E y L70E que son compatibles con control de movimiento.
MC_ReadBoolParameter

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
AxisIn | Entrada | AXIS_REF FB_AXIS_REF | Use el Tipos de datos de AXIS_REF para definir AxisIn. Para FB_Axis (eje de retroalimentación), utilice el Tipos de datos FB_AXIS_REF para definir el AxisIn. |
Enable | Entrada | BOOL |
|
ParameterNumber | Entrada | DINT | Identificación del parámetro. Las definiciones de números de parámetro se definen en números de parámetro de bloque de funciones de control de movimiento. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Axis | Salida | AXIS_REF | La salida del eje es de solo lectura en programas de diagrama de lógica de escalera. |
Valid | Salida | BOOL |
|
Busy | Salida | BOOL |
|
Error | Salida | BOOL | Indica que se ha producido un error.
|
ErrorID | Salida | UINT | Un número único que identifica el error. Los errores de esta instrucción se definen en ID de error de bloque de función de control de movimiento. |
Value | Salida | BOOL | Valor del parámetro especificado en el tipo de datos, tal y como lo especifica el proveedor. |
Ejemplos de MC_ReadBoolParameter
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MC_ReadBoolParameter

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MC_ReadBoolParameter

Ejemplo de texto estructurado MC_ReadBoolParameter

Resultados

Entregue su opinión