TRIMPOT_READ (leer potenciómetro de ajuste)
La instrucción TRIMPOT_READ lee el valor de potenciómetro de un potenciómetro concreto.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E.
TRIMPOT_READ

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
|
TrimPotID | Entrada | UINT | El ID de potenciómetro para leer. TrimPotID se define en Definición de ID de Trimpot. |
TrimPotValue | Salida | UINT | Valor de potenciómetro de ajuste actual. |
Sts | Salida | UINT | El estado de la operación de lectura del potenciómetro de ajuste. Códigos de estado (Sts) de TRIMPOT:
|
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de TRIMPOT_READ
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TRIMPOT_READ

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TRIMPOT_READ

Ejemplo de texto estructurado TRIMPOT

Entregue su opinión