Definición de ID de Trimpot

En la siguiente tabla se describe la definición de ID de potenciómetro de ajuste utilizada en la instrucción TRIMPOT_READ.
Definición de ID de Trimpot
Selección de salida
Bit
Descripción
Definición de ID de Trimpot
15 - 13
Tipo de módulo de Trimpot:
  • 0x00: Incorporado.
  • 0x01: Expansión.
  • 0x02: Puerto enchufable.
12 - 8
ID de ranura del módulo:
  • 0x00: Incorporado.
  • 0x01-0x1F: ID de módulo de expansión.
  • 0x01-0x05: ID del puerto enchufable.
7 - 4
Tipo de Trimpot:
  • 0x00: Reservado.
  • 0x01: Tipo 1 de potenciómetro de ajuste digital (módulo LCD 1).
  • 0x02: Módulo de potenciómetro de ajuste mecánico 1.
3 - 0
ID de Trimpot en el interior del módulo:
  • 0x00-0x0F: Incorporado.
  • 0x00-0x07: ID de potenciómetro para expansión.
  • 0x00-0x07: ID de potenciómetro para puerto enchufable.
El ID de Trimpot comienza a partir de 0.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal