Ejemplo: Cómo crear un programa de mensajería MSG_CIPGENERIC para leer datos de un controlador

En este ejemplo se muestra cómo crear un programa de mensajería que recupere información de catálogo del controlador B desde el controlador A mediante un bloque de funciones MSG_CIPGENERIC y un bloque de funciones COP.
Crear un programa de mensajes con MSG_CIPGENERIC y COP
Diagrama que muestra cómo crear un programa de mensajes con MSG_CIPGENERIC y COP
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal