Agregar un bloque de funciones COP, variables y un contacto (MSG_CIPGENERIC)
Siga estos pasos para agregar un bloque de funciones COP, variables y un contacto. La instrucción COP se utiliza para convertir datos del tipo de datos de origen (por ejemplo, DINT o REAL) al de destino. En este ejemplo, la información de catálogo se convierte en una cadena legible para el ojo humano.
Para agregar un bloque de funciones COP, variables y un contacto (MSG_CIPGENERIC)
- En laCaja de herramientas, arrastre el
al editor de lenguaje de lógica de escalera bajo la primera línea. - En laCaja de herramientas, enBuscar, escribaCOP, y a continuación, arrástrelo a la segunda línea de lógica de escalera.
- Agregar variables de entrada locales para COP.
- En elOrganizador de proyectos, en el programa, haga clic con el botón secundario enVariables locales.
- En la cuadrícula de variables locales, agregue variables de acuerdo con la siguiente tabla:Variables a añadirParámetroNombre de la variableTipo de datosSrcMyResDataMatriz USINTSrcOffset0UINTDestCatalogIDMatriz STRINGDestOffset0UINTLength1UINTSwapFalsoBooleano
- Para la variable CatalogID, haga doble clic enDimensióny cambie el tamaño de matriz a [1-1]
- Agregue un contacto.
- En laCaja de herramientas, introduzcaXICy, a continuación, arrástrelo a la izquierda de la entrada del bloque de funciones COP en la segunda línea de lógica de escalera.
- Haga clic con el botón secundario en el XIC y, a continuación, seleccioneSeleccionar variable.
- En el selector de variables locales, seleccioneConvert_Stringy, a continuación, seleccioneSeleccionar.
La segunda línea de su programa de diagrama de lógica de escalera para mensajes MSG_CIPGENERIC tiene un aspecto similar al de la imagen siguiente:
Entregue su opinión