Agregar un contacto y una bobina
Siga estos pasos para agregar una bobina y un contacto a la instrucción MSG_CIPGENERIC que convierte la información de catálogo en una cadena legible por un humano.
Para agregar un contacto y una bobina
- En laCaja de herramientas, en el cuadro de búsqueda, escribaXIC.
- En laCaja de herramientas, arrastre el XIC a la izquierda de la entrada del bloque de funciones MSG_CIPGENERIC en la primera línea de lógica de escalera.
- Haga clic con el botón secundario en el XIC y, a continuación, seleccioneNueva variable.
- EnNueva variable, escriba el nombreGet_Catalogde la variable para el XIC y, a continuación, seleccioneCrear.
- En laCaja de herramientas, en el cuadro de búsqueda, escribaOTE.
- En laCaja de herramientas, arrastre OTE a la derecha de la salida del bloque de funciones MSG_CIPGENERIC en la primera línea de lógica de escalera.
- Haga clic con el botón secundario en el OTE y, a continuación, seleccioneNueva variable.
- EnNueva variable, escriba el nombreConvert_Stringde la variable para el OTE y, a continuación, seleccioneCrear.

Entregue su opinión