Asignar valores a las variables del HSC
Después de agregar las variables, siga estos pasos para asignarles valores mediante la columna
Valor inicial
en la cuadrícula de variables. Por lo general, un programa estándar utiliza una rutina para asignar valores a las variables.Para asignar valores a las variables del HSC
- Abra la cuadrícula de variables locales.
- Escriba los valores iniciales a las variables MyAppData de acuerdo con la siguiente tabla.Valores inicialesNombre de la variableTipo de datosValor inicialMyAppData.PlsEnableBOOLFalsoMyAppData.HscIDUINT0MyAppData.HscModeUINT6MyAppData.AccumulatorDINTDejar vacíoMyAppData.HPSettingDINT40MyAppData.LPSettingDINT-40MyAppData.OFSettingDINT50MyAppData.UFSettingDINT-50MyAppData.OutputMaskUDINT3MyAppData.HPOutputUDINT1MyAppData.LPOutputUDINT2
Para obtener información sobre los valores, consulte Tipo de datos HSCAPP y Valores de HSCCmd.
Entregue su opinión