Instrucciones de archivo/desplazamiento
Utilice las instrucciones Archivo/desplazamiento para modificar la ubicación de los datos.
Instrucción | Descripción |
|---|---|
Desplaza a la izquierda un bit de elemento de matriz. | |
Desplaza a la derecha un bit de elemento de matriz. | |
Carga datos de 8, 16, 32 o 64 bits en una matriz creada por el usuario denominada pila de FIFO. | |
Descarga datos de 8, 16, 32 o 64 bits de una matriz creada por el usuario denominada pila FIFO. Los datos se descargan en el mismo orden en que se cargaron mediante la instrucción FFL. | |
Carga datos de 8, 16, 32 o 64 bits en una matriz creada por el usuario denominada pila de LIFO. | |
Descarga datos de 8, 16, 32 o 64 bits de una matriz creada por el usuario denominada pila LIFO. Los datos se descargan en el mismo orden en que se cargaron mediante la instrucción LFL. | |
Con números enteros de 32 bits, gira los bits del entero hacia la izquierda. | |
Con números enteros de 32 bits, gira los bits del entero hacia la izquierda. | |
Con números enteros de 32 bits, desplaza los enteros hacia la izquierda y coloca un 0 en el bit menos relevante. | |
Con números enteros de 32 bits, desplaza los enteros hacia la derecha y coloca un 0 en el bit más relevante. | |
Administra una pila de valores enteros. |
Entregue su opinión