ROL (girar a la izquierda)

La instrucción ROL gira hacia la izquierda la entrada de tipo DINT con bits NbR, en un movimiento circular, y rellena los bits de la derecha con aquellos que se giran.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
ROL
ROL
ROL
Parámetros de ROL
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
DINT
Valor entero.
NbR
Entrada
DINT
Número de giros de 1 bit (en el conjunto [1..31]).
ROL
Salida
DINT
Valor girado hacia la izquierda. Si NbR <= 0, no hay cambios.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de ROL

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ROL
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ROL
Ejemplo de diagrama de lógica escalera ROL
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ROL
Ejemplo de texto estructurado ROL
Ejemplo de texto estructurado ROL
(* ST Equivalence: *) result := ROL (register, 1); (* register = 2#0100_1101_0011_0101*) (* result = 2#1001_1010_0110_1010*)
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal