Página de configuración General
Use la página de configuración general para:
- Agregar una descripción al controlador.
- Ver el nombre del controlador, el nombre del proveedor, el número de catálogo y la información del ciclo de vida del producto.
- Ver la versión del proyecto del controlador.
- Determinar si se va a descargar el código fuente junto con el proyecto al controlador.
Cuando se utiliza la tarjeta microSD para realizar copias de seguridad y restauraciones de proyectos, el nombre del controlador se utiliza como la carpeta que contiene el proyecto (por ejemplo, el nombre predeterminado de la carpeta para la copia de seguridad del proyecto es Micro820, pero si el nombre se cambia a MyMachine, entonces el proyecto de copia de seguridad se encuentra en la carpeta MyMachine). Tras cambiar el nombre del controlador, puede que haga falta utilizar el ajuste UPD ConfigMeFirst.txt para especificar la ubicación del proyecto. Después de fallos del controlador como 0xF001 y 0xF005, tanto la memoria como el nombre del controlador se borran, por ello, se utiliza el ajuste UPD ConfigMeFirst.txt para especificar el nombre de la carpeta de copia de seguridad del proyecto para evitar que el controlador intente una operación de restauración desde el nombre de carpeta por defecto, que puede no existir o tener un proyecto erróneo.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Nombre | Especifica el nombre del controlador Micro800 que introdujo al agregar el controlador al proyecto.Para cambiar el nombre del controlador, introduzca el nuevo nombre en el panel Propiedades cuando:
|
Descripción | Especifica la descripción definida por el usuario opcional del controlador Micro800 . La descripción puede tener entre 1 y 50 caracteres. |
Nombre del proveedor | Especifica el proveedor del controlador Micro800 , que es Allen-Bradley . |
Referencia de catálogo | Especifica el número de catálogo del controlador. |
Ciclo de vida del producto | Especifica el estado del ciclo de vida del controlador.
|
Revisión | Especifica la versión del proyecto del controlador. |
Descargar código fuente | Determina si se descarga el código fuente junto con el proyecto al controlador al descargar proyectos. |
Entregue su opinión