Diagnóstico de Ethernet para los controladores L20E, L50E y L70E
El protocolo
General
muestra las estadísticas del puerto Ethernet incorporado en los controladores L20E, L50E y L70E.
CONSEJO:
- Para restablecer los contadores de protocoloEthernet - Generala cero, seleccioneRestablecer contadores.
- Para configurar la dirección del protocolo de Internet, utilice la Página de configuración de puerto Ethernet.
Archivado | Descripción |
|---|---|
Protocolos | Selecciona el protocolo para mostrar los parámetros correspondientes. Los parámetros de la tabla están disponibles si selecciona General en la lista Protocolos . |
Restablecer contadores | Borra o restablece los contadores de diagnósticos. |
Estado del vínculo de Ethernet | |
Estado del puerto | Muestra el estado del puerto como habilitado o deshabilitado. |
Velocidad | Muestra la velocidad del puerto en megabits por segundo (Mbps). |
Dirección MAC del puerto | Muestra la dirección de la identidad MAC del puerto. |
Modo Duplex | Muestra el modo Duplex: completo o medio. |
Contadores de la interfaz | |
Octetos de entrada | Muestra el número de octetos recibidos en la interfaz. Un octeto equivale a ocho bits. |
Octetos de salida | Muestra el número de octetos transmitidos en la interfaz. |
Paquetes de unidifusión de entrada | Muestra el número de paquetes de unidifusión recibidos de la interfaz. |
Paquetes de unidifusión de salida | Muestra el número de paquetes de unidifusión enviados desde la interfaz. |
Paquetes de no unidifusión de entrada | Muestra el número de paquetes de no unidifusión recibidos de la interfaz. |
Paquetes de no unidifusión de salida | Muestra el número de paquetes de no unidifusión transmitidos en la interfaz. |
Paquetes descartados de entrada | Muestra el número de paquetes de entrada (Unidifusión y Multidifusión) recibidos en la interfaz que fueron descartados. |
Paquetes descartados de salida | Muestra el número de paquetes de salida transmitidos en la interfaz que fueron descartados. |
Paquetes con errores de entrada | Muestra el número de paquetes de entrada con errores, excluidos los paquetes de entrada descartados. |
Paquetes con errores de salida | Muestra el número de paquetes de salida con errores, excluidos los paquetes de salida descartados. |
Paquetes de protocolo desconocido de entrada | Muestra el número de paquetes de entrada con un protocolo desconocido. |
Contadores de medio | |
Errores de alineación | Muestra el número de tramas recibidas cuya longitud no es un número integral de octetos. |
Errores de FCS | Muestra el número de tramas recibidas que no pasan la comprobación de FCS. |
Colisiones únicas | Muestra el número de marcos transmitidos correctamente que experimentaron exactamente una colisión. |
Colisiones múltiples | Muestra el número de marcos transmitidos correctamente que experimentaron más de una colisión. |
Errores de prueba SQE | Muestra el número de veces que se generó un mensaje de error de prueba de calidad de señal. |
Transmisiones diferidas | Muestra el número de marcos con retardo durante el primer intento de transmisión debido a que el medio está ocupado. |
Colisiones tardías | Muestra el número de veces que se detecta una colisión más allá de los 512 bits en la transmisión de un paquete. |
Colisiones excesivas | Muestra el número de tramas que fallan durante la transmisión debido a colisiones excesivas. |
Errores de transmisión de MAC | Muestra el número de tramas que fallan durante la transmisión debido a un error interno de transmisión de subnivel de MAC. |
Errores recibidos de MAC | Muestra el número de tramas que fallan durante la recepción de una interfaz debido a un error interno recibido de subnivel de MAC. |
Errores de sentido de portadora | Muestra el número de veces que se perdió o que no se llegó a afirmar la condición de sentido de portadora al intentar transmitir una trama. |
Trama demasiado larga | Muestra el número de tramas recibidas que superan el tamaño máximo de trama permitido. |
Estadísticas de IP | |
Total de paquetes IP enviados | Muestra el número total de paquetes IP transmitidos correctamente. |
Total de paquetes IP recibidos | Muestra el número total de paquetes IP recibidos correctamente. |
Bytes totales de IP enviados | Muestra el número total de bytes IP transmitidos correctamente. |
Bytes totales de IP recibidos | Muestra el número total de bytes IP recibidos correctamente. |
Paquetes IP enviados descartados | Muestra el número total de paquetes IP enviados descartados. |
Paquetes IP recibidos descartados | Muestra el número total de paquetes IP recibidos descartados. |
Fragmentos totales de IP enviados | Muestra el número total de fragmentos IP enviados. |
Fragmentos totales de IP recibidos | Muestra el número total de fragmentos IP recibidos. |
Error de checksum de recepción de IP | Muestra el número total de paquetes IP recibidos con errores de checksum. |
Paquetes IP no válidos | Muestra el número total de paquetes IP no válidos. |
Estadísticas de TCP | |
Paquetes TCP enviados | Muestra el número total de paquetes TCP enviados. |
Paquetes TCP recibidos | Muestra el número total de paquetes TCP recibidos. |
Bytes TCP enviados | Muestra el número total de bytes TCP enviados. |
Bytes TCP recibidos | Muestra el número total de bytes TCP recibidos. |
Conexiones TCP descartadas | Muestra el número total de conexiones TCP descartadas. |
Paquetes TCP recibidos descartados | Muestra el número total de paquetes TCP descartados. |
Conexiones TCP | Muestra el número total de conexiones TCP. |
Desconexiones TCP | Muestra el número total de desconexiones TCP. |
Error de checksum TCP | Muestra el número total de paquetes TCP con errores de checksum. |
Paquetes TCP no válidos | Muestra el número total de paquetes TCP no válidos. |
Paquetes de retransmisión de TCP | Muestra el número total de paquetes TCP retransmitidos. |
Estadísticas de UDP | |
Paquetes UDP enviados | Muestra el número total de paquetes UDP enviados. |
Paquetes UDP recibidos | Muestra el número total de paquetes UDP recibidos. |
Bytes UDP enviados | Muestra el número total de bytes UDP enviados. |
Bytes UDP recibidos | Muestra el número total de bytes UDP recibidos. |
Paquetes UDP recibidos descartados | Muestra el número total de paquetes UDP descartados durante la recepción. |
Error de checksum UDP | Muestra el número total de paquetes UDP con errores de checksum. |
Paquetes UDP no válidos | Muestra el número total de paquetes UDP no válidos. |
Entregue su opinión