Estadísticas de descripción general de EtherNet/IP para los controladores L50E y L70E

El protocolo de descripción general de EtherNet/IP supervisa las estadísticas de Ethernet de los controladores L50E y L70E.
Estadísticas supervisadas y mostradas en tiempo real
Campo
Descripción
Conexiones TCP
Conexiones TCP activas
Muestra el número actual de conexiones TCP activas para mensajes EtherNet/IP.
Conexiones TCP máximas
Muestra el número máximo de conexiones TCP admitidas para mensajes EtherNet/IP.
No conectado
Paquetes enviados por segundo
Muestra el número de paquetes o mensajes no conectados EtherNet/IP enviados en el último segundo. De forma predeterminada, el número aumenta en aproximadamente cada dos segundos debido a una tarea que comprueba el estado de conexión del controlador.
Paquetes recibidos por segundo
Muestra el número de paquetes o mensajes no conectados EtherNet/IP recibidos en el último segundo. De forma predeterminada, el número aumenta en aproximadamente cada dos segundos debido a una tarea que comprueba el estado de conexión del controlador.
Total de paquetes enviados
Muestra el número acumulado de paquetes o mensajes no conectados EtherNet/IP enviados.
Total de paquetes recibidos
Muestra el número acumulado de paquetes o mensajes no conectados EtherNet/IP recibidos.
Conectado
Paquetes enviados por segundo
Muestra el número de paquetes o mensajes conectados EtherNet/IP enviados en el último segundo.
Paquetes recibidos por segundo
Muestra el número de paquetes o mensajes conectados EtherNet/IP recibidos en el último segundo.
Total de paquetes enviados
Muestra el número acumulado de paquetes o mensajes conectados EtherNet/IP enviados.
Total de paquetes recibidos
Muestra el número acumulado de paquetes o mensajes conectados EtherNet/IP recibidos.
Paquetes de E/S por segundo
Paquetes de E/S enviados por segundo (real)
Muestra el número de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema transmitió en el último segundo.
Paquetes de E/S recibidos por segundo (real)
Muestra el número de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema recibió en el último segundo.
Total de paquetes de E/S por segundo (real)
Muestra el número total de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema recibió, envió, inhibió y rechazó en el último segundo.
Paquetes de E/S rechazados por segundo (real)
Muestra el número de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema rechazó en el último segundo.
Recuentos de paquetes de E/S
Paquetes de E/S enviados
Muestra el número acumulado de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema ha transmitido.
Paquetes de E/S recibidos
Muestra el número acumulado de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema ha recibido.
Paquetes de E/S rechazados
Muestra el número acumulado de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema ha rechazado.
Estos paquetes son mensajes que fueron recibidos y después rechazados porque la conexión estaba cerrada o había una dirección de multidifusión duplicada.
Faltan paquetes de E/S
Muestra el número acumulado de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que no se recibieron en orden.
Cada paquete UDP tiene un número de secuencia y, si falta un paquete (dañado o descartado), el sistema reconocerá esta invalidez al recibir el siguiente paquete. El contador aumenta según el número de paquetes que falten.
Total de paquetes de E/S
Muestra el número total de paquetes EtherNet/IP de Clase 1 que el sistema ha recibido, enviado, inhibido y rechazado.
Conexiones de la aplicación
Tipo
Muestra la clase de la conexión: Clase 1 o Clase 3.
Estado
Muestra el estado de la conexión: activo e inactivo.
Tiempo de funcionamiento
Muestra el tiempo transcurrido para la conexión que se ha mantenido.
Número de serie
Muestra el identificador único de cada conexión.
Tamaño de paquete O->T
Muestra el tamaño en bytes de los datos del paquete de origen a destino.
Tamaño de paquete T->O
Muestra el tamaño en bytes de los datos del paquete de destino a origen.
Paquetes perdidos recibidos
Muestra el número de paquetes que se pierden debido a esa conexión específica.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal