Buscar
Last Update July 2026
PSModuleExtensions
Nombre duplicado
No se puede cargar el archivo de registro Logix ImportXML
No se pueden modificar las propiedades y el tipo de dispositivo
No se puede modificar la definición del dispositivo
Error al analizar el archivo de registro
Nombre no válido
Propiedad no válida
Error interno
RPI fuera de rango
No se pueden modificar las propiedades del dispositivo
No se puede iniciar el archivo de programa de RSNetWorx for EtherNet/IP
No se puede crear el archivo EtherNet/IP
Supera los ejes del modo de posición
Se han introducido caracteres no válidos en la ruta del archivo
Revisión no compatible