No se puede modificar la definición del dispositivo

Posibles mensajes de error:
  • Error al modificar la definición del dispositivo. Se superará el límite de tamaño de entrada.
  • Error al modificar la definición del dispositivo. Se superará el límite de tamaño de salida.
  • Error al modificar la definición del dispositivo. Se superará el límite de tamaño de configuración.
  • Error al modificar la definición del dispositivo. Se superarán los límites de tamaño de entrada y salida.
  • Error al modificar la definición del dispositivo. Se superarán los límites de tamaño de entrada y configuración.
  • Error al modificar la definición del dispositivo. Se superarán los límites de tamaño de salida y configuración.
  • Error al modificar la definición del dispositivo. Se superarán los límites de tamaño de entrada, salida y configuración.
Posible causa y solución:
  • Ha superado uno o más límites de tamaño (entrada, salida o configuración). El tamaño es la suma de la variable de comando, las variables del dispositivo y las variables dinámicas.
  • Elimine la variable de comando o del dispositivo, o reduzca el número de variables dinámicas.
Los límites de tamaño de entrada y salida son de 228 bytes. El límite de tamaño de configuración es de 350 bytes.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal