Vista Connection
Utilice Connection para definir el comportamiento entre controladores y dispositivos:
- Establecer el intervalo solicitado entre paquetes (RPI). Para obtener más información, consulte Intervalo solicitado entre paquetes.
- Seleccione una conexión Unicast o Multicast para utilizarla en la red EtherNet/IP. Para obtener más información, consulte Conexión de unidifusión o multidifusión.
- Vea la causa del fallo de conexión.CONSEJO:Si hay un fallo de conexión, el área Connection Fault muestra un código de error con una descripción que le ayuda a resolver los problemas del módulo. Para obtener más información, consulte Resolución de problemas de un módulo maestro IO-Link.
- Inhiba el módulo. Para obtener más información, consulte Inhibición de módulo.
- Configure la respuesta a fallos para un fallo de conexión mientras el controlador está en modo de marcha.
Ejemplo de la vista Connection

Entregue su opinión