Conexión de unidifusión o multidifusión
Durante la configuración del módulo, es necesario configurar el parámetro Connection over EtherNet/IP. La opción de configuración determina el modo en el que se difunden los datos de entrada por la red.
El módulo maestro IO-Link utiliza uno de los siguientes métodos para difundir los datos:
- Multicast: Las conexiones de multidifusión proporcionan información desde un transmisor a varios receptores simultáneamente. Las copias de una transmisión se pasan a un subconjunto seleccionado de posibles destinos.
- Unicast: Las conexiones de unidifusión son transmisiones punto a punto entre un nodo de origen y un nodo de destino en la red. Se envía una transmisión a un controlador de destino según la configuración del módulo.
IMPORTANTE:
Si utiliza un controlador ControlLogix 5580 en un sistema de alta disponibilidad, debe utilizar multidifusión.
Entregue su opinión