Inhibición de módulo
La inhibición de módulo le permite suspender indefinidamente una conexión entre un controlador y un módulo sin tener que retirar el módulo de la configuración. Este proceso detiene temporalmente la conexión entre el controlador y el módulo.
IMPORTANTE:
Cuando se inhibe un módulo con salidas, todas las salidas cambian al estado configurado para el modo de programación.
La inhibición del módulo se puede utilizar en los siguientes escenarios:
- Desea realizar el mantenimiento del módulo.
- Desea actualizar un módulo; por ejemplo, la revisión del firmware del módulo.
- Usted usa un programa que incluye un módulo que todavía no posee físicamente. No es recomendable que el controlador busque un módulo que todavía no existe. En este caso puede inhibir el módulo en su programa hasta que dicho módulo esté residiendo físicamente en el sistema.
Utilice el siguiente procedimiento para inhibir y desinhibir el módulo:
- Inhiba el módulo – Vaya a la vista Connection en el cuadro de diálogo Module Properties, seleccione Inhibit Module y después seleccione Apply o bien OK.
- Realice la actualización necesaria.
- Desinhiba el módulo – Vaya a la vista Connection en el cuadro de diálogo Module Properties, desmarque Inhibit Module y seleccione Apply o bien OK.
Entregue su opinión