Notas sobre la aplicación
Estas notas de la aplicación se aplican a
FactoryTalk Optix
versión 1.8.x.Mitigación de amenazas
- No pierda la llave USB con laAplicación FactoryTalk Optixexportada. La llave USB contiene campos inspeccionables, credenciales, certificados y contraseñas con un hash.
- Proteja el acceso físico a dispositivos fabricados deRockwell Automation.
- No deje conectados dispositivos desatendidos. Proteja el acceso físico al dispositivo y proteja los registros de la interfaz web del dispositivo, de la sesión de diagnóstico conectada y del acceso al sistema de archivos a través de la herramienta de ayuda remota.
- Evite el acceso físico no autorizado al dispositivo. Proteja el acceso físico al dispositivo y mejore el nivel de seguridad de los archivos de aplicación generados por lógicas personalizadas.
- Proteja el acceso físico a las sesiones de usuario iniciadas. Evite el robo del archivo de token de actualizaciónFactoryTalk Hubbloqueando la sesión si está desatendida.
- Proteja el acceso físico a las sesiones de usuario iniciadas. Evite que se elimine el archivo de token de actualizaciónFactoryTalk Hubbloqueando la sesión si está desatendida.
- Proteja el acceso físico a las sesiones de usuario iniciadas. Evite ataques mientras se inicia sesión en GitHub.
Vista previa de características
Las características etiquetadas como vista previa no se deben utilizar en un entorno de producción.
Conversiones sin signo de entrada numérica de cuadro de número
Cuando el tipo de datos Spinbox es un entero sin signo, las entradas negativas se convierten en cero.
Comportamiento modificado del evento Ratón hacia arriba
El evento Ratón hacia arriba ahora solo se ejecuta al quitar el puntero o el dedo mientras se permanece dentro del área del objeto de la interfaz de usuario. Esta modificación afecta a los controles de la interfaz de usuario de Panel, Rectángulo, Botón, Elipse, Polilínea, Imagen y AdvancedSvgImage. En una versión futura se incluirá una nueva variable relacionada con el estado pulsado.
Estado incorrecto en el variador de controlador Micro
Cuando se configuran varias estaciones, si no hay demanda de datos, el estado de conexión de la estación no se actualiza. Para evitar esta situación, implemente un latido para cada estación mediante un script de Netlogic de tiempo de ejecución para borrar un valor booleano cuando sea verdadero y un temporizador en la estación que se ejecute cuando el valor booleano sea falso y lo establezca en verdadero cuando se complete el temporizador.
Límites de alarma
RAM del dispositivo | Alarmas de Optix, Alarmas basadas en etiquetas de Logix y alarmas de instrucción Logix ALDM | Alarmas de instrucción Logix ALMA |
|---|---|---|
1 GB | 2.500 | 400 |
2 GB | 5.000 | 800 |
4 GB | 15.000 | 1.600 |
8 GB | 30.000 | 3.200 |
16 GB | 60.000 | 6.400 |
RAM del dispositivo | Alarmas de Optix, Alarmas basadas en etiquetas de Logix y alarmas de instrucción Logix ALDM | Alarmas de instrucción Logix ALMA |
|---|---|---|
1 GB | 700 | 150 |
2 GB | 1.000 | 200 |
4 GB | 3.500 | 500 |
8 GB | 7.000 | 1.000 |
16 GB | 14.000 | 2.000 |
OBSERVACIÓN:
Si su aplicación utiliza alarmas basadas en instrucciones Logix ALMA mezcladas con otros tipos de alarmas, cuente cada alarma ALMA como 5 alarmas. Por ejemplo, si la aplicación FactoryTalk Optix tiene 100 alarmas ALMA y 2.000 alarmas más, el número total de alarmas es 2.500. Según la tabla anterior para un solo idioma local, esta es la cantidad de alarmas que se ejecutarán dentro de 1 GB con una aplicación normal.
Como se muestra en la tabla anterior, cada idioma local requiere memoria adicional. La memoria adicional necesaria se reducirá en una versión futura.
Si no está utilizando los nuevos contadores Administrador de alarmas o Resumen de alarmas, o si está actualizando desde una versión anterior de FactoryTalk Optix que no necesita los nuevos contadores Administrador de alarmas o Resumen de alarmas, puede reducir la memoria necesaria. Para ello, deshabilite la recopilación de alarmas estableciendo la propiedad
Habilitar recopilación de alarmas
en Falso
.Aumento del tiempo de apertura de la pantalla en exploradores obsoletos
Si utiliza versiones anteriores del explorador, el tiempo de apertura de la pantalla en el tiempo de ejecución del explorador puede aumentar con el tiempo. Para evitar este problema, actualice su explorador web a la versión más reciente.
Las propiedades extendidas de Logix deben definir los rangos Mín. y Máx.
Al importar propiedades extendidas de Logix, Mín. y Máx. deben estar definidos en Logix y deben contener valores válidos para poder importar las propiedades extendidas.
Barras de desplazamiento
Arrastrar la barra de desplazamiento de objetos de la interfaz de usuario girados no funciona según lo esperado.
Orden de los métodos
El orden en el que se ejecutan los métodos ha cambiado en la versión 1.6.0 y puede afectar a las aplicaciones anteriores migradas a la versión 1.6.0. Si esto ocurre, deberá actualizar el proyecto.
Complemento de autenticación Mysql_native_password no compatible
El almacén de bases de datos ODBC se ha actualizado para utilizar la versión 9.2.0.0 del conector ODBC de MySQL, que ya no admite el complemento de autenticación mysql_native_password.
Para solucionar este problema, en la configuración de MySQL Server, abra
Usuarios y privilegios
y cambie Tipo de autenticación
a caching_sha2_password
.Banner de alarmas mejorado
En FactoryTalk Optix versión 1.6.0, el widget Banner de alarmas se ha mejorado para mejorar la estabilidad y el rendimiento del funcionamiento en tiempo de ejecución. Si tiene un proyecto que se creó con una versión anterior de FactoryTalk Optix y que tiene un widget de Banner de alarmas, debe utilizar el widget de Banner de alarmas mejorado. En primer lugar, con la versión 1.6.0 de FactoryTalk Optix, abra o actualice un proyecto que se creó con una versión anterior de FactoryTalk Optix. A continuación, elimine el widget Banner de alarmas de su proyecto. Por último, agregue un nuevo widget de Banner de alarmas al proyecto desde la biblioteca de plantillas de FactoryTalk Optix 1.6.0.
Modelos recursivos OPC UA
La introducción de las estructuras OPC UA en la versión 1.6.0 requirió la aplicación de reglas de modelado más estrictas. Estas reglas de modelado pueden prohibir la importación de cualquier modelo OPC UA que contenga una referencia recursiva, que es cualquier definición de tipo que contenga una referencia a sí misma.
La compatibilidad con la recursividad está prevista para una versión futura.
Asignaciones de grupo y AD sin conexión
Si Active Directory (AD) está desconectado, solo los usuarios de dominio que iniciaron el tiempo de ejecución pueden iniciar sesión en tiempo de ejecución. Aunque estos usuarios pueden iniciar sesión correctamente,
Aplicación FactoryTalk Optix
no puede recuperar grupos de usuarios en tales situaciones.Variador de RA EtherNet/IP: soporte de módulos de comunicación Ethernet
No se puede usar el módulo de puente 1756-ENET EtherNet/IP con el
Variador de RA EtherNet/IP
.Cambio de nombre manual de la propiedad Imagen en el proyecto NetLogic
Si actualiza un proyecto de FactoryTalk Optix a la versión 1.7.0 y dicho proyecto actualizado accede a la propiedad
ModoDeRelleno
de cualquier objeto de imagen a través de NetLogic, debe cambiar manualmente el nombre de la propiedad ModoDeRelleno
en NetLogic del proyecto actualizado. Cambie el nombre de la propiedad ModoDeRelleno
a ImageFillMode
. Aplique el cambio a todos los scripts relevantes para compilar NetSolution.Ejecutar FactoryTalk Optix Studio en la imagen de VMWare
FactoryTalk Optix Studio requiere VMWare Tools 12.5.3 o superior para poder iniciarse en una imagen de VMWare.
Se ha agregado compatibilidad con tarjetas SD para widgets
Se ha añadido compatibilidad con tarjetas SD a los siguientes widgets:
- Explorador del sistema de archivos
- Seleccionar el cuadro de diálogo del archivo
- Servidor FTP
Para usar esta funcionalidad, sustituya el widget existente por uno nuevo de la biblioteca.
Debido a que se cambiaron los nombres de dos métodos ResourceURI, si ha desarrollado su propio NetLogic que usa estos métodos, verá un mensaje de advertencia en el registro sobre rutas obsoletas:
- ResourceUri.USBRelativePath
- ResourceUri.USBNumber
Edite NetLogic y cambie el nombre de los métodos ResourceUri según se muestra en la tabla siguiente:
Nombre obsoleto | Nuevo nombre |
|---|---|
USBRelativePath | DeviceRelativePath |
USBNumber | DeviceNumber |
Limitación de la carga útil personalizada de MQTT para el tipo NodeId
Al publicar una variable de tipo NodeId, la carga útil contendrá el atributo del nodo al que se apunta, en lugar de la propia variable con alias. Esta limitación se produce porque el mecanismo se basa en un formateador de cadenas que usa alias, que no admite recuperar el valor de un atributo de nodo con alias si el nodo es un puntero de nodo. Por ejemplo:
Carga útil esperada:
Nombre: Valor de Variable1: {"Id":2,"Namespace":7}
Carga útil real:
Nombre: Valor de MethodsToCall: {"Id":2,"Namespace":7}
Este comportamiento no se puede anular. Tenga en cuenta esta limitación al diseñar aplicaciones que se basan en cargas útiles personalizadas de MQTT para variables NodeId.
Limitación del variador de dispositivo RA para la compatibilidad de dispositivos
No se garantiza la compatibilidad con los parámetros de puertos distintos del Puerto 0, por ejemplo, el Puerto 10 en determinados variadores de marco T. Para
PowerFlex
7000, la comunicación puede requerir un valor de tiempo de espera de 300 segundos.Limitación del controlador de dispositivo RA para variadores Rockwell
Cuando utilice el controlador de dispositivo RA para conectarse a un variador Rockwell, se recomienda limitar a 1 el número de dispositivos/tiempos de ejecución de Optix que se conectan a un variador.
El modo anónimo no es compatible con el variador Codesys
El modo anónimo no es compatible con el variador Codesys. Si habilita el modo anónimo en el variador Codesys, la conexión falla.
El límite de memoria en tiempo de ejecución de High Availability puede ser insuficiente para proyectos de gran tamaño
Es posible que los proyectos de gran tamaño implementados en un clúster de FactoryTalk Optix High Availability no se inicien si los contenedores de tiempo de ejecución no tienen suficiente memoria asignada, incluso cuando Optix Studio informa de una implementación correcta. Es posible que el tiempo de ejecución se reinicie repetidamente y no esté disponible, sin que nunca se pueda acceder al cliente web.
Para resolver el problema, aumente la memoria asignada tal y como se describe en la sección de solución de problemas del clúster de High Availability de la
Guía de instalación de FactoryTalk Optix
.Entregue su opinión