Configurar el inicio de sesión mediante certificado OPC UA

Después de actualizar a
FactoryTalk Optix Studio
1.8.0 desde una versión anterior, copie los certificados de usuario X.509 deseados en el almacén de confianza de identidad de usuario. Esto no afecta al inicio de sesión basado en contraseña ni a la confianza de transporte.
IMPORTANTE: Tras la actualización,
PKI/User/Trusted/Certs
está vacío. Un certificado OPC UA de confianza en
PKI/Trusted/Certs
no sirve automáticamente como credencial de identidad de usuario.
PKI/Trusted/Certs
El almacén de confianza de transporte de la aplicación que permite a un cliente OPC UA abrir un SecureChannel.
PKI/User/Trusted/Certs
Almacén de confianza de identidad de usuario que permite el inicio de sesión de usuario mediante certificado OPC UA.
  1. Copiar cada certificado de usuario X.509 deseado en
    PKI/User/Trusted/Certs
  2. Si utiliza certificados emitidos por una CA, copie los certificados de la CA en
    PKI/User/Issuers/Certs
El inicio de sesión de usuario mediante certificado OPC UA puede usar el almacén de confianza de identidad de usuario configurado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal