Editor web de FactoryTalk Optix Studio
Se puede utilizar
FactoryTalk Optix Studio
en un explorador web a través de FactoryTalk Hub
.Compatibilidad con las funciones del editor
Editor web de FactoryTalk Optix Studio
admite todas las funciones de Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
excepto las siguientes:- Guarde los registros de las fichasSalida.
- Editar archivos NetLogic.
- Visualice las rutas de los registros en las fichasSalida.
- Agregue archivos e imágenes arrastrándolos y colocándolos enEditor web de FactoryTalk Optix Studio.
- Reinicie la aplicación en tiempo de ejecución utilizando el método .
Compatibilidad con las funciones del emulador
El emulador
Editor web de FactoryTalk Optix Studio
admite todas las características del emulador Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
excepto para:- Controle el objetoExploradorWeben el emulador en tiempo de ejecución.
- Controlar el objetoVisorDePDFen el emulador en tiempo de ejecución.
- Controle el objetoVídeoen el emulador en tiempo de ejecución.
- Controlar el objetoVentanaen el emulador en tiempo de ejecución.
- El cursor no indica áreas en las que no se pueden colocar elementos.
Cambiar la propiedad ImagePosition de un botón
El tipo de datos de la propiedad
ImagePosition
ha cambiado a ButtonImagePosition
. Cualquier script de NetLogic existente que asigne un valor a Posición
debe cambiarse a ImagePosition
.Entregue su opinión