Descarga e instalación de FactoryTalk Optix Runtime

Antes de instalar el tiempo de ejecución, utilice la calculadora de Tamaño de tiempo de ejecución para determinar el tamaño del paquete de Herramientas de
FactoryTalk®Optix
Runtime que necesita.
  1. IMPORTANTE:
    Las Herramientas de tiempo de ejecución ya están integradas en OptixPanels™ y EECM (Embedded Edge Compute Modules, módulos de procesamiento perimetral incorporado).
    Debe descargar, instalar y activar las Herramientas de tiempo de ejecución para dispositivos Windows y Linux.
CONSEJO: Para transferir el derecho de una instancia de
FactoryTalk®Optix
Runtime, consulte Transferir un derecho de tiempo de ejecución en dispositivos Windows o Transferir un derecho de tiempo de ejecución en dispositivos Ubuntu 22.04, dependiendo del sistema operativo de su dispositivo.
Puede iniciar la instancia de
FactoryTalk®Optix
Runtime y usarla sin ningún derecho durante dos horas. Después de este tiempo, debe comprar un derecho y asignarlo a su organización.
IMPORTANTE:
El tiempo de ejecución ya está integrado en OptixPanels™ y EEC (Embedded Edge Computes, cálculos de flancos integrados).
Debe descargar, instalar y activar las Herramientas de tiempo de ejecución para dispositivos Windows y Linux.
IMPORTANTE: Si desinstala Herramientas de tiempo de ejecución, la próxima vez que inicie sesión la aplicación se reiniciará automáticamente. No puede implementar una aplicación después de desinstalar las Herramientas de tiempo de ejecución, ya que la desinstalación elimina el servicio de actualización.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal