Activar un derecho de FactoryTalk Optix Runtime en dispositivos Windows

Active un derecho de Herramientas de tiempo de ejecución para iniciar la aplicación en el dispositivo de tiempo de ejecución.
CONSEJO: Un dispositivo de tiempo de ejecución que ejecute Windows puede tener varias licencias. Cada dispositivo de tiempo de ejecución está asociado con uno de los derechos disponibles.
  1. En Windows, seleccione el menú
    Inicio
    y empiece a escribir
    Administrador de derechos
    o haga doble clic en el icono de
    FactoryTalk®Optix Studio
    en el escritorio.
  2. En
    Administrador de derechos
    , dentro de
    Derechos instalados
    , seleccione el tipo de derecho:
    • En línea
      : Activa un derecho en línea.
    • Fuera de línea
      : Activa un derecho fuera de línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal