Desarrollar un botón que sustituya a una imagen SVG

Cree un botón y NetLogic que modifique una imagen SVG en tiempo de ejecución.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
ReplaceImage.zip
Ejemplo de aplicación
Ventana de aplicación con una gran estrella azul oscuro y un cuadrado naranja más pequeño, además de un botón con la etiqueta Reemplazar imagen.
Requisitos previos
Gran estrella azul y pequeño cuadrado naranja dentro de un área bordeada, con un icono de candado desbloqueado arriba y un botón Reemplazar imagen a la derecha.
Seleccione
Icono Ejecutar
Ejecutar
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal