Desarrollar una solución que muestre y almacene datos

Cree una aplicación que muestree el valor de una variable basado en el cambio de valor y almacene esos datos en una base de datos incrustada.
Ejemplo de aplicación
Control deslizante establecido en aproximadamente 75, tabla que muestra sellos de hora y los valores de las variables correspondientes, y un botón Actualizar datos debajo de la tabla.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
SampleStoreDataValueChange.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Modelo
    y seleccione
    Nuevo
    Variable
    .
  3. Cree un registrador de datos con una base de datos incrustada que monitorice el cambio de valor de la variable. Consulte Agregar un registrador de datos.
  4. Organice los elementos de la interfaz.
  5. Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación
Control deslizante con escala numérica de 0 a 100, una tabla con columnas etiquetadas como sello de hora y valor de variable, barra de desplazamiento vertical y un botón Actualizar datos debajo de la tabla.
Seleccione
Icono Ejecutar
Ejecutar
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal