Sistemas de medición

Muestra los datos del sistema de medición correspondientes a la configuración regional de la sesión actual.

Información general

Los sistemas de medición son marcos para expresar magnitudes físicas utilizando unidades estandarizadas. Los sistemas de medición comunes incluyen:
  • Sistema internacional de medición
  • Sistema de medición tradicional de Estados Unidos
  • Sistema de medición imperial británico

Sistemas de medición basados en la configuración regional y la sesión

Si no se especifica lo contrario para cada usuario o cada sesión, el sistema de medición se basa en el país correspondiente a la configuración regional. Los objetos
Sesión
y
Usuario
de la interfaz de usuario asocian un sistema de medición con un idioma. Por ejemplo, it-US muestra texto en italiano, pero los datos en el sistema de medición de EE. UU. Puede mostrar datos en unidades de medida que no son estándar del sistema de medición o crear unidades de medición personalizadas.

Ver unidades de medida

Use el editor de
Asignación de sistemas de medición
para ver las unidades de medida de diferentes sistemas de medición. Para abrir el editor, seleccione la raíz del proyecto y, a continuación, seleccione
Icono del editor
en la propiedad
Mapa de sistemas de medición
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal