Personalizar unidades de medida estándar
Personalice las unidades de medida a nivel de proyecto para utilizar diferentes sistemas de medida para cada cantidad deseada.
- EnVista del proyecto, seleccione el nodo raíz del proyecto.
- EnPropiedades, después de laAsignación de sistemas de medición, seleccione
Editar con el editor del sistema de medición. - En la barra de título deAsignaciónDeSistemasDeMediciónque se abre en el centro de la pantalla, seleccionepara agregar una nueva fila a la tabla de asignación.

- En la columnaDe, seleccione la cantidad de entrada de interés o el valor del sensor.Las unidades de medida seleccionadas se convertirán a la cantidad equivalente para las diferentes configuraciones regionales en las tres columnas restantes.
- En las columnasSistema internacional de unidades,Sistema de unidades de medida de Estados UnidosySistema de unidades imperiales, seleccione las unidades de medida de destino que desee.
Las unidades de medida se personalizan para cada cantidad y configuración regional del proyecto.
measurement units
locale
project settings
Entregue su opinión