Configurar unidades de medida no estándar
Puede configurar unidades de medida no estándar en el
Diccionario de unidades de ingeniería
. Mediante unidades de medida no estándar puede, por ejemplo, expresar el número de piezas producidas en una hora en pulsaciones por minuto.Las unidades de medida no estándar tienen propiedades específicas.
Pendiente
es el coeficiente de conversión para convertir el valor de unidad estándar en la unidad no estándar. Intersección
es el valor que se va a agregar a la unidad de medida a la que se hace referencia. La conversión se realiza mediante la expresión lineal Y = M x X + Q
donde X
es el valor de entrada, M
es la pendiente y Q
es la intersección que calcula el resultado de salida Y
- En laVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModelo.
- Seleccione .
- SeleccioneDiccionario de unidades de ingeniería.
- Haga doble clic en el nuevo diccionario.
- En la barra de título deAsignaciónDeSistemasDeMediciónque se abre en el centro de la pantalla, seleccione.
Aparece una nueva fila en la tabla de asignación. - En la columnaDimensión física, seleccione la cantidad de referencia de la unidad de medida no estándar.Por ejemplo, para pulsaciones por minuto, seleccione .
- En la columnaNombre para mostrar, escriba el nombre de la unidad de medida.
- En la columnaDescripción, escriba una descripción de la unidad de medida.CONSEJO:NombreyDescripciónson traducibles a través del objetoDiccionarioDeLocalización.
- En la columnaPendiente, especifique el coeficiente de conversión para el valor de unidad estándar.Por ejemplo, introduzca60para calcular las pulsaciones por minuto.
- En la columnaIntersección, introduzca el valor que se va a agregar a la unidad de medida a la que se hace referencia.Por ejemplo, escriba0.
La unidad de medida resultante aparece en la columna
Resultado
.
CONSEJO:
Un ejemplo de unidad de medida no estándar que exprese 1 Hz = 60 pulsaciones por minuto, puede contener estas propiedades configuradas:
- Cantidad física. Frecuencia.
- Nombre para mostrar. BPM.
- Pendiente. 60.
- Intersección. 0.
Entregue su opinión