Realizar un seguimiento de las descargas de archivos
Configure un evento de sesión de interfaz de usuario para realizar un seguimiento de las descargas de archivos iniciadas en sesiones del motor de presentación web.
Requisitos previos
- Cree un objetoSesiónDeInterfazDeUsuariohaciendo clic con el botón secundario en#UIy seleccionando .
- Cree un motor de presentación web y asocie una sesión de interfaz de usuario al motor de presentación web.Para obtener más información sobre la configuración de los motores de presentación, consulte Configurar un motor de presentación web.
- Implemente el método Descargar archivo en la lógica de aplicación.Para obtener más información, consulte Método: Descargar archivo y Agregar un método a un evento existente.
- Para realizar un seguimiento de las descargas de archivos
- EnVista del proyecto, seleccione un objetoSesiónDeInterfazDeUsuarioasociado a un motor de presentación web.#(type)
- EnEventos, asocie un método que se active cuando se inicie la descarga de un archivo en una sesión del motor de presentación web:
- Junto aDownloadFileStartedEvent, seleccione+.
- Seleccione y configure el método que se activará cuando se inicie la descarga del archivo.Para obtener más información sobre los métodos disponibles, consulte Métodos.
Por ejemplo, muestre un cuadro de diálogo de confirmación cuando se inicie la descarga del archivo.CONSEJO: También puede implementar controladores para los códigos deID de operaciónyResultadode la descarga en la lógica de aplicación. Para obtener más información, consulte DownloadFileStartedEvent.
Entregue su opinión