Configurar un esquema de recetas

  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono Abrir página de panel
    Abrir página de panel
    .
  2. En el editor, seleccione
    Configurar una receta
    .
  3. Seleccione una receta existente o cree una nueva:
    • Para crear una receta:
      1. Seleccione
        Nueva receta
        .
      2. Seleccione
        Esquema de receta
      3. Edite
        Nombre
        .
      4. Complete el
        Nodo de destino
        .
        El nodo de destino define los ingredientes del esquema de receta. El nodo de destino puede ser cualquier nodo de proyecto que contenga las variables deseadas.
        Por ejemplo, el nodo de destino puede ser:
        • La carpeta
          Modelo
        • Un objeto dentro de la carpeta
          Modelo
        • Un nodo que contiene variables de uno o varios controladores
        CONSEJO: En un proyecto complejo, para definir las variables contenidas en varios nodos como ingredientes de un esquema de recetas, cree un objeto dedicado en la carpeta
        Modelo
        y agregue variables dentro de él. A continuación, cree un vínculo dinámico entre las variables y los ingredientes. Si el objeto se selecciona como nodo de destino, la selección de los ingredientes del esquema de recetas es intuitiva porque solo se muestran las variables a las que se hace referencia en el objeto.
      5. Seleccione
        Siguiente
        .
    • Para editar una receta existente:
      1. Seleccione una receta existente.
      2. Edite las propiedades de la receta.
    • Para duplicar una receta existente:
      CONSEJO: Duplicar una receta existente le permite crear rápidamente una nueva receta a partir de la receta existente.
      1. Haga clic con el botón derecho del mouse en una receta disponible y seleccione
        Duplicar
        .
      2. Si es necesario, edite las propiedades de la receta.
  4. Seleccione
    Siguiente
    .
  5. Seleccione una base de datos existente o configure una nueva base de datos:
    • Para utilizar una base de datos existente:
      1. Seleccione una base de datos existente.
      2. Si es necesario, edite las propiedades de la base de datos.
      3. Seleccione
        Siguiente
        .
    • Para crear una base de datos:
      1. Seleccione
        Nueva base de datos
        .
      2. Si es necesario, edite los campos
        Nombre
        y
        Tipo
        .
      3. Seleccione
        Siguiente
        .
      4. Si es necesario, edite las propiedades de la base de datos.
      5. Seleccione
        Siguiente
        .
    • Para duplicar una base de datos disponible:
      CONSEJO: La duplicación de una base de datos existente le permite crear rápidamente una base de datos a partir de la base de datos existente.
      1. Haga clic con el botón derecho en una base de datos disponible y seleccione
        Duplicar
        .
      2. Si es necesario, edite las propiedades de la base de datos.
  6. Seleccione
    Siguiente
    .
  7. Seleccione los parámetros de receta que usará.
    CONSEJO: Puede mostrar u ocultar variables (parámetros) anidadas en otras variables con el conmutador
    Variables anidadas
    . Puede encontrar rápidamente los parámetros que desee seleccionar utilizando el campo
    Buscar
    .
  8. Seleccione
    Siguiente
    .
  9. Revise la configuración.
  10. Seleccione
    Salir
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal