Configurar un editor de recetas

Para agregar un widget del editor de recetas, selecciónelo en las bibliotecas de plantillas y edite sus propiedades.
  1. Para configurar un editor de recetas
  2. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono de bibliotecas de plantillas
    Bibliotecas de plantillas
    .
  3. En
    Bibliotecas de plantillas
    :
    1. Seleccione
      Widgets
      .
    2. Arrastre el
      Editor de recetas
      a la carpeta
      UI
      en
      Vista del proyecto
      .
    3. Seleccione
      Cerrar
      .
  4. En la
    Vista del proyecto
    , cree una instancia de
    EditorDeRecetas (type)
    .
  5. En
    Propiedades
    , en la propiedad
    RecipeSchemaAlias
    , seleccione un objeto
    Esquema de receta
    que desea usar.
  6. (Opcional) En
    Propiedades
    , configure las opciones
    Aspecto
    ,
    Tamaño y diseño
    y
    Evento
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal