Crear una plantilla de Optix
Cree una plantilla de Optix que incluya todo el contenido predeterminado de los proyectos basados en la plantilla. Puede crear una plantilla de Optix a partir de un proyecto existente.
- Agregue el contenido que desee que aparezca como contenido predeterminado en cualquier proyecto que cree con la plantilla de Optix.
- En la barra de herramientas, seleccione la flecha hacia abajo después dey seleccione .Ejecutar
- EnGuardar proyecto como, especifique:
- Nombre. Introduzca el nuevo nombre de la plantilla.
- Guardar como tipo. SeleccionePlantilla de Optix (*.optixt).
- Ubicación. La ubicación de las plantillas de Optix es de solo lectura.CONSEJO: Las plantillas de Optix se almacenan enC:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates. A los nombres de las plantillas se les anteponeFTOptix_template_.
- (Opcional)Usar control de versiones. Seleccione esta opción para realizar un seguimiento de los cambios realizados en la plantilla de Optix y guardar la plantilla en un repositorio Git.
- (opcional)Cifrar secretos. Seleccione esta opción para cifrar los datos confidenciales contenidos en la plantilla de Optix.
- SeleccioneAceptar.Para ver la nueva plantilla de Optix, desplácese hacia la derecha según sea necesario para ver la plantilla de Optix. El nombre único de la plantilla definido por el usuario aparece en un icono en la parte superior deProyecto nuevo.
- (opcional) Para marcar una plantilla como favorita para no tener que desplazarse potencialmente para seleccionar la plantilla, seleccione el
Agregar a favoritos.Las plantillas favoritas aparecen en orden alfabético después de las plantillas predeterminadas.CONSEJO: Para dejar de especificar una plantilla como favorita, seleccione
Quitar de favoritos. La plantilla vuelve a su posición original tras las plantillas predeterminadas.
Entregue su opinión