Editar una plantilla de Optix
Para editar una plantilla de Optix definida por el usuario de modo que cualquier proyecto nuevo creado con la plantilla contenga el contenido revisado, abra la plantilla de Optix y modifique el contenido.
- En la barra de herramientas principal, seleccione
Proyecto.Se abre la página Inicio. - Para abrir la plantilla de Optix, abra una de las siguientes opciones:
- Plantilla reciente. SeleccioneIniciooAbrir, y después seleccioneRecientepara seleccionar la plantilla de Optix que desee abrir.
- Plantilla remota. SeleccioneAbriry después seleccioneRemotopara seleccionar la plantilla de Optix que desea abrir o introduzca unaURL remotay unaUbicaciónpara seleccionar una plantilla de Optix remota.
CONSEJO: Para obtener más información sobre cómo emular plantillas de Optix en dispositivos cliente, consulte Agregar un dispositivo de destino. - Cambie el contenido de la plantilla de Optix.
- Guarde la plantilla de Optix con:
- El mismo nombre. En la barra de herramientas, seleccioneGuardar.
- Un nombre diferente:
- Nombre. Introduzca el nuevo nombre de la plantilla de Optix.
- Guardar como tipo. SeleccionePlantilla de Optix (*.optixt).
- Ubicación. La ubicación de las plantillas es de solo lectura.CONSEJO: Las plantillas de Optix se almacenan enC:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates. Los nombres de las plantillas de Optix van precedidos deFTOptix_template_.
- (Opcional)Usar control de versiones. Seleccione esta opción para realizar un seguimiento de los cambios realizados en la plantilla de Optix y guardar la plantilla en un repositorio Git.
- (opcional)Cifrar secretos. Seleccione esta opción para cifrar los datos confidenciales contenidos en la plantilla de Optix.
- SeleccioneAceptar.
- El mismo nombre y confirmado en el repositorio. En la barra de herramientas, seleccione .
- Para cerrar la plantilla de Optix, desde la barra de herramientas principal, seleccioneProyecto, y después, en la página de inicio, seleccioneCerrar proyecto.
Entregue su opinión