Configurar un interruptor

Cree y configure un interruptor para mostrar y definir un valor Booleano. Ajuste las propiedades de aspecto, tamaño, diseño y texto.
  1. En
    Vista del proyecto
    , en
    UI
    , haga clic con el botón derecho en un contenedor y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Interruptor
    .
  2. En
    Propiedades
    , en
    Interruptor
    , establezca
    Activo
    en
    Verdadero
    ,
    Falso
    o cree un vínculo dinámico a un valor Booleano.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  3. (opcional) En
    Propiedades
    , configure
    Aspecto
    :
    • Visible
      . Muestra u oculta el objeto en tiempo de ejecución.
    • Habilitado
      . Habilita la interacción del usuario con el objeto en tiempo de ejecución.
    • Opacidad
      . Defina la opacidad del objeto de
      0
      (transparente) a
      100
      (opaco).
    • Rotación
      . Gira el objeto una cantidad especificada de grados.
    • Estilo
      . Seleccione un estilo gráfico para aplicar al objeto.
      Para obtener más información sobre las hojas de estilo, consulte Hojas de estilo.
  4. (opcional) En
    Propiedades
    o en el editor, configure los valores de
    Tamaño y diseño
    .
    Para obtener más información acerca de las propiedades de tamaño y diseño, consulte Diseño de objetos gráficos.
  5. (Opcional) En
    Propiedades
    , configure
    Texto y fuente
    :
    • Texto mostrado si está activado
      . Texto que se mostrará en el interruptor si el interruptor está marcado. Por ejemplo, escriba
      ON
    • Texto mostrado si no está activado
      . Texto que se mostrará en el interruptor si el interruptor no está marcado. Por ejemplo, escriba
      OFF
    • Color de texto
      . Defina el color del texto que se muestra en el interruptor.
    • Familia de fuentes
      . Seleccione la familia de fuentes para el texto que se muestra en el interruptor.
    • Tamaño de fuente
      . Defina el tamaño de fuente para el texto que se muestra en el interruptor.
    • Espesor de fuente
      . Seleccione el espesor de fuente para el texto que se muestra en el interruptor.
    • Fuente cursiva
      . Aplica la fuente en cursiva al texto que se muestra en el interruptor.
  6. (Opcional) En
    Eventos
    , asocie un método para ejecutar cuando ocurra el evento
    Valor modificado
    .
    Para obtener más información sobre cómo asociar métodos con eventos existentes, consulte Agregar un método a un evento existente.
    Por ejemplo, muestre un panel con información sobre el valor del interruptor.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal