- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
LogicObject.GetPanelLoader(string)
Devuelve un objeto C#
PanelLoader
que corresponde al objeto de Dynamic panel
indicado en el argumento.
CONSEJO:
La API utiliza el alias que genera automáticamente el Motor de presentación en tiempo de ejecución para el panel. Consulte Alias.
PanelLoader GetPanelLoader(stringpanelLoaderName);
Argumentos
- panelLoaderName(string)
- BrowseNamedel objeto deDynamic panel.
Retornos
- PanelLoader
- Un objeto C# que corresponde al objeto delDynamic panel.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una API que devuelve un objeto C# que corresponde al objeto
PanelLoader1
, en el que desea crear un objeto Motor
.var myPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoader1"); var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); myPanel.ChangePanel("Panel1");
Entregue su opinión