Panel Propiedades

Utilice el panel
Propiedades
para mostrar las variables del objeto seleccionado. Los valores de propiedad cambian el aspecto y la visualización de ese objeto en tiempo de ejecución.

Columnas del panel Propiedades

Elemento
Nombre
Descripción
1
Columna Nombre de propiedad
Desplazarse por las propiedades disponibles de un objeto seleccionado.
Seleccione cualquier propiedad y empiece a escribir el nombre de la propiedad que desea buscar.
2
Columna Valor de propiedad
Editar valores de propiedad.
Para editar rápidamente los valores de algunas propiedades, seleccione el valor y empiece a escribir. Es posible que los valores se rellenen automáticamente mientras escribe.
CONSEJO: Puede desplazarse por las propiedades y valores seleccionándolos con el mouse o utilizando las teclas de teclado de flechas.

Botones del panel Propiedades

Elemento
Función
Agrupar por categoría
Organizar las propiedades por categoría.
Ordenar alfabéticamente
Ordenar las propiedades en orden alfabético.
Add
Agregar nuevo
Agregar una propiedad al nodo. Agregue un nombre de visualización, una variable, un alias o una firma de auditoría.
En la categoría
Eventos
del panel
Propiedades
, este botón añade un evento nuevo del encabezado
Eventos
o un nuevo método del evento seleccionado.
Eliminar
Quitar una propiedad agregada del panel
Propiedades
o restablecer el valor de una propiedad predeterminada.
Elimine el método seleccionado en
Eventos
. Al eliminar todos los métodos de un evento agregado, se elimina el evento.
Separar vista
Separar el panel de la ventana principal.
Adjuntar vista
Separar el panel a la ventana principal.
Editor
Abrir con editor
Abrir el editor del objeto seleccionado. Este botón solo es válido para algunos tipos de objetos.

Menús contextuales del panel Propiedades

Para abrir el menú contextual de propiedades, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la propiedad.
Menú contextual Nombre de propiedad
Elemento
Descripción
Nuevo
Crear propiedades secundarias, variables y alias, o crear eventos según la propiedad seleccionada.
Eliminar
Eliminar propiedades, variables y alias.
Copiar
Copiar las propiedades secundarias, las variables y los alias.
Pegar
Pegar propiedades secundarias, variables y alias.
Contraer todo
Contraer todos los nodos secundarios de propiedades, variables y alias.
Mostrar referencias
Mostrar los objetos o variables que hacen referencia a la propiedad.
Copiar ruta de acceso al nodo
Copiar la ruta de propiedades, variables y alias del proyecto.
Cambiar regla de modelización
Establecer la regla de modelización:
  • Ninguno
  • Obligatorio
  • Opcional
Análisis de modelo
Visualice el modelo de información del proyecto en forma de gráfico. Consulte Visualizar gráficos de modelo de información.
Para abrir el menú contextual del valor de la propiedad, haga clic con el botón derecho del ratón en el valor de la propiedad.
Menú contextual Nombre de propiedad
Elemento
Descripción
Copiar
Copiar el valor de la propiedad seleccionada.
Pegar
Pegar el valor de la propiedad copiada en el valor de la propiedad seleccionada.
Restablecer valor
Restablecer el valor de la propiedad al valor predeterminado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.